This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:GPMC_CONFIG 寄存器偏移

Guru**** 2900830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656272/am4378-gpmc_config-registers-offset

器件型号:AM4378

您好!

在 GPMC_CONFIGx_(1...6) spruhl7h 的表9-51 (第1223页)中、指定的偏移= 0h。

同时、在1237...1251页、对于该寄存器、指定了"偏移= xxh +[I * 0h]、其中 I = 0至6"。

偏移应该是什么?

此致、

Georgy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 TRM 中的一个拼写错误。 应为"...+[i*30h],其中 i = 0至6"。 我已通知 TRM 团队纠正此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。