This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3874:如果显示器具有动态阻抗、则会出现 HDMI 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655313/am3874-hdmi-issues-if-monitor-has-dynamic-impedance

器件型号:AM3874

您好!

HDMI/DVI 驱动各种具有不同阻抗的显示器是否存在任何已知问题?

如果监控器的 TMDS 信号瞬间接地、这是否会导致器件损坏?

谢谢、
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    [引用 USER="Pathter"]驱动具有不同阻抗的各种显示器的 HDMI/DVI 是否存在任何已知问题?

    我不知道这种已知问题。 AM387x HDMI 与1.3a 标准兼容、并且每台与此1.3a 标准兼容的显示器都可以正常工作。

    [引用 USER="Pathfinder "]如果监控器将 TMDS 信号瞬间接地、这是否会导致器件损坏?

    您应该检查1.3a HDMI 标准。 如果该标准不允许"监测瞬时接地 TMDS 信号"、则可能会损坏 AM387x 器件。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    您能否验证 HDMI 控制器和 TMDS 控制是否可以禁用或"关闭"?  如果 TMDS 线路被禁用、实际会发生什么情况?

    根据 AM3874的技术参考手册、以下是一些与 TMDS 相关的寄存器:

    • 表13-244。 TMDS 控制寄存 器2 (TMDS_CNTL2)字段说明、位5应为0 (TMDS 输出的输出驱动器关闭)、位4应为0 (总线终端关闭)。
    • 表13-245. TMDS 控制寄存器3 (TMDS_CNTL3)字段说明、位0应为0 (PHY 将断电)。

    如果将寄存器中的这些位设置为0、我假设 AM3874可以禁用 TMDS 驱动器。 请帮助我们验证。

    谢谢。

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    是的、您可以关闭 HDMI 输出。

    借助 Linux 驱动程序、您可以使用 TI81XXXXHDMI_STOP ioctl 关闭流/停止显示。 有关详细信息、请查看以下 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_HDMI_Driver_User_Guide

    关于 TMDS 寄存器、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../190101
    e2e.ti.com/.../518499

    此致、
    帕维尔