This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何使用 OMX 和 syslink

Guru**** 2957410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656161/linux-tms320dm8168-how-to-use-omx-and-syslink

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

你(们)好

我是 EVM dm8168的新手。我制作了 EZSDK、我想使用 OMX 中的一个示例、从视频输入(全高清视频)捕获帧并在显示屏上显示。但我不知道其中哪一个示例适合此应用。

此外、我希望使用 syslink 将每个帧发送到 DSP 进行图像处理。

有人可以帮助我吗?

谢谢。