This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:动态下载并使用从内核0到内核1的程序

Guru**** 2978100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654755/rtos-tms320c6678-dynamically-download-and-use-the-program-from-core-0-to-core-1

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我们将动态下载并使用从内核0到内核1的程序。

但是、我想由用户任意将程序更新到 Core #1。

我还记得、我认为在应用手册中发生硬复位后是可能的。

如果可能、Core # 0和 Core # 1之间的通信是否存在任何问题?

或者还有其他方法吗?

请告诉我一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我要稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我的问题尚未得到答复。

    我似乎不太理解我的问题。

    我不是一个母语英语的人。

    我想从内核0到内核1下载并运行该程序。

    我想下载另一个程序并运行到内核1、而不执行系统复位或硬复位。

    我想将此方案用于 JTRS 软件通信架构师(SCA)。

    这种情况是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有以下帮助、请查看此链接:
    e2e.ti.com/.../450760

    此致、Eric   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提供的链接有很多帮助。

    我想将程序从内核0重新加载到内核1、而不将其关闭或重置。

    这是可行的吗?
    我是否需要在硬件或软件中添加或修改任何内容?