This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:QSPI 的 FIFO

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655553/66ak2g12-fifo-of-qspi

器件型号:66AK2G12

您好!

让我来谈谈 QSPI。

我知道 K2G 有2个 FIFO (RX 和 TX)
我想当芯片选择被改变时、FIFO 的数据被清除或暂时保存。
这种理解是正确的?
我在 TRM 中找不到这一点

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FIFO 内容的处理需要在软件中而不是在硬件中处理、因此这在 TRM 中不会解决。

    我正在与 RTOS 和 Linux 中的 QSPI 驱动程序开发人员进行联系、以了解在当前实施中如何处理此问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的 QSPI 驱动器使用使用 TX/RX FIFO 的间接访问控制器模式。 在当前实现中、我们不支持针对单个外设实例的多芯片选择。 应用程序应先关闭该实例、然后才能使用不同的芯片选择打开同一实例。 在 open() API 中配置/重置 FIFO 分区。

    希望这有助于解决您的问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    还可以
    谢谢你。 我明白了。

    此致
    高贵须