This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4379:USB HID 演示

Guru**** 2973190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666509/rtos-am4379-usb-hid-demo

器件型号:AM4379

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我们 正在寻找      AM4379 USB HID 的 SYS/BIOS 演示、             在该演示中、可以在打开 I-Cache 和 D-Cache 的情况下正常执行驱动程序。   感谢  您的任何帮助、 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 AM437x 的处理器 SDK RTOS、我们仅提供启用了 I/D 缓存的 USB MSC 演示。 支持的 HID 将于2018年第4季度发布。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、上述问题是我们计划在2018年第二季度大规模生产的项目的唯一障碍。 每年的数量约为20k。 我们热切希望此演示能够在2018Q1中发布。 请帮个忙吗? 我们非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与我们的开发团队一起讨论这种可能性、并在此处进行更新。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,由于我们对演示的发布时间非常好奇,请尽快告诉我讨论结果吗?
    此致、人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们每个季度都会发布 Processor SDK RTOS。 对于 Q1、代码已经冻结、我们无法将 USB HID 放入其中(我们需要时间进行开发和测试)。 我们将与开发团队讨论此问题、并安排日程并告知您。

    此致、Eric