This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:PRU-ICSS 扩频时钟

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656062/am4378-pru-icss-spread-spectrum-clocking

器件型号:AM4378

您好!

我们将使用 AM4378 Sitara 处理器上的 PRU 内核驱动图形 LED 显示屏。 我们目前正在使用 BeagleBone Black 开发板进行开发。 我查看了 AM335x 和 AM437x 处理器的技术参考手册(TRM)、但无法找到哪个精确的时钟驱动 PRU 处理器内核。 听起来可能是 PRU-ICSS_OCP_CLK、但并未明确说明。

我们需要使用 Sitara DLL 的扩频时钟功能、以降低显示移位时钟产生的 EMI 辐射噪声。

此外、TRM 的展频时钟部分还有一个令人困惑的注释- AM335x TRM 表示仅支持 LCD 和 MPU PLL、而 AM437x TRM 表示支持 Display 和 MPU PLL。 然后、两个 TRMS 继续说 DISP PLL 不支持 SSC。 就我所知、没有 LCD 和显示 PLL、只有 DISP PLL。 我们可以使用哪个源在 PRU 时钟上启用 SSC?

此外、TRM 中的所有 PLL 都具有寄存器 CM_CLKMODE_DPLL_ (Disp、CORE、PER、MPU、DDR)、允许 SSC 模式运行。 是否所有 PLL 都可以在 SSC 模式下运行?

谢谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TRM 的第6.6.6节列出了支持 SSC 的 AM437x PLL。 PRU 功能时钟为200MHz、取自 CORE_CLKOUTM4。 时钟源是不支持 SSC 的内核 PLL。