This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI OMAP 处理器系列是否受幽灵/熔融恶意软件的影响?

Guru**** 2968130 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655662/is-ti-omap-processor-family-affected-by-the-spectre-meltdown-malware

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

TI OMAP 处理器系列是否受幽灵/熔融恶意软件的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    请检查此帖子:
    e2e.ti.com/.../654938

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它说:"我们建议使用基于 Cortex-A8、Cortex-A9和 Cortex-A15架构的 TI 器 件的客户参考 Arm 网站上提供的参考信息,以根据其使用方式确定其应用程序是否受到影响。"

    TI OMAP 不受影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isaac、

    OMAP-L138包含 ARM9内核、不受影响。 如需参考、请参阅他的回复中包含的链接 Yordan。 如果您访问 Arm 站点,您将看到受影响内核的表。 我们建议您进一步查看具有特定 Cortex-A (-A8、-A9、-A15)内核的 TI 器件。

    此致、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我拥有/提到的 OMAP 是特定于 OMAP4430的。 这听起来不受影响、因为它不是 Yodan 链接中引用的 Cortex-A。 请确认