This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Profinet Master

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655190/am3358-profinet-master

主题中讨论的其他器件:AM3359

您好!

我是 AM335x 处理器的初学者。我使用 AM3359 ICE 作为 PROFINET 从设备。

我需要在可与./PRU-ICSS-PROFINET_Slave_01.00.01.00/示例/PROFINET_SLAVE 通信的 Linux 计算机上运行 PROFINET 主站。

是否有任何自由/开放源码 PROFINET 主站已通过 TI 的示例从应用测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dijo、

    我们仅使用商用 PLC 测试 PROFINET 从站

    此致、
    Garrett