This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 NDK 无法重新连接

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655429/tms320c6678-c6678-ndk-failed-to-reconnect

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

客户将 C6678板用作 TCP/IP 服务器、将 ARM 板用作客户端。 C6678板可以成功连接到 ARM 板。 但是、当客户端 ARM 板关闭并再次打开电源时、它无法重新连接到服务器 c6678板、也无法 ping 到服务器。 服务器在 fdSelect 函数中被阻止,无法检测到新的连接和数据。  

什么可能导致了此问题?  

他使用 了 NDK 2.21.01.38。


谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 NDK 专家。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在类似情况下、您是否能够通过以太网电缆将 C6678板连接到 PC? 然后让 C6678运行相同的 TC/IP 服务器、尝试从 PC ping 它以确保它正常工作。 然后、再次拔下并重新插上以太网电缆、是否可以从 PC ping C6678?  

    鉴于您的 NDK 是一个非常旧的版本、C6678必须在 NDK 堆栈下运行一个 NIMU 驱动程序。 我相信尼姆司机也很老。 您是否能够下载最新的 Processor SDK RTOS  。 有一个 Nimu hello world 示例  ,您可以尝试重新连接是否有任何问题。

    此致、Eric