This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:TMS320C6727

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655941/tms320c6727b-tms320c6727

器件型号:TMS320C6727B
主题中讨论的其他器件:TMS320C6727

我们正在使用 TMS320C6727设计电路板。  我找到了一个主题、工程师在该主题中向 Sam 询问了评估板原理图。  我希望 Sam 也能给我发送一份原理图副本。

谢谢、

John Haynes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 TMS320C6727产品( www.ti.com/.../toolssoftware )文件夹,参考设计为 TMDSK6713。
    TMDSK6713原理图可在 Spectrum Digital 网站上找到:
    c6000.spectrumdigital.com/.../

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDsk6713是一款与 TMS320C6727不同的处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为我们现在已经没有任何有关这方面的在线原理图了。
    请您联系您当地的 TI 现场/销售联系人,了解我们在这方面的最大帮助。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经联系过您的 TI 销售团队、希望有人能与您联系、了解我们可以在离线模式下分享的内容。

    我将把这个线程标记为已解决。 如有需要、可随时发布任何后续问题。

    此致
    Mukul