This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:器件比较

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655727/am335x-device-comparison

大家好、

我们目前 正在设计中使用 AM3352BZCZ60 、并有兴趣改用 AM3351BZCE60 (出于成本原因)。 除了封装外、主要区别在于缺少 CAN、USB 少1个、EMAC 少1个。

我们是否应该了解其他差异?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 AM335x 数据表修订版 J 中的表3-1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser、我之前参考过该表。 除了我在下面提到的不同之处之外,是否有任何不同之处(也许表中没有提到不同之处)?

    此致、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、没有。