This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何在 OMAPL138 DSP 内核上的 SYSBIOS 中使用 FATFS 模块

Guru**** 2969930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655219/rtos-how-to-using-fatfs-module-in-sysbios-on-omapl138-dsp-core

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。  

我刚才下载了本文中提到的示例、并想运行该示例以了解如何使用 FATFS 模块。

processors.wiki.ti.com/.../BIOS

我想使用此模块从使用 SysBIOS OS 的 DSP 内核与 uSD 卡通信。

我已下载  

SYSBIOS 6.46.5.55

请告诉我是否需要将 FATFS 作为 NDK 包单独下载。 谢谢。  

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitesh

    查看此主题 :e2e.ti.com/.../500895

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、会尝试一下。 但是、此 FATFS 是否具有实现文件系统的所有功能?
    我是否能够查看 SD 卡上的文件列表、可用空间等?

    请告诉我。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果您从较旧的 SYS/BIOS 中获取 FatFS、并将其放入较新的 SYS/BIOS 中并重新构建、您将获得与 FatFS 相同的功能。

    要与 SD 卡通信、您需要插入函数才能与 SD 卡通信。 我希望设备团队可能知道从何处获取它们。 我将打开有关该主题的新主题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd。 可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷。 我看到新的一个出现了。 我添加了一条注释并将其发送给相应的团队。

    Todd