This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:音频环回示例代码无法正常工作

Guru**** 2958070 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655485/tms320c5515-audio-loopback-sample-code-is-not-working

器件型号:TMS320C5515

您好!

 当我尝试运行 aic3204示例程序时、我能够听到1kHz 的音调、但之后音频回路没有发生。e、即使麦克风上有一些输入、我也听不到耳机上的任何内容。 我在立体声输入上有一个麦克风、在立体声输出上有一个耳机。 请帮帮我。 我正在使用 CCS4V 和 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niyathi、

    您从哪个软件包获得了该示例? 您是否正在尝试在 C55x CSL 中进行测试?
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lalindra、

    我使用的示例来自 c:/program files/Texas Instruments/ccs4v/emulation/boards/usb5515v1/tests/aic3024。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niyathi、

    您可以使用我在上一帖子中提到的 CSL 示例吗?
    并在可能的情况下将 CCS 更新为 v7。
    v4已非常过时。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lalindra、
    请告诉我有关 CSL 的更多信息吗? 是否有用户指南?如何使用? 如何将其与 CCS 链接?哪一版本的 CSL?我随 CCS4版本提供的开发板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niyathi、

    CSL 可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载
    这是一个有关 CSL training.ti.com/c55x-dsp-software-overview 的视频
    CCS 项目示例可导入您的工作区、发行版为 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples

    是的、CCSv4确实随电路板一起提供、但 C55x 系列器件也支持 CCS v7。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalindra、

    感谢您的回答。 您发送的视频链接显示无法访问该网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niyathi、
    请重试链接。 昨天网站出现了问题、但应该备份工作。

    Lali