This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM57X:MPU 时钟配置

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655976/linux-processor-sdk-am57x-mpu-clock-configuration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

有哪些方法可以将 CPU 时钟设置为特定速度?

我有 AM57xx EVM、由于 SKU 差异、有些 EVM 的运行频率为1.5Ghz、有些 EVM 的运行频率为1.0GHz。

我希望它们都以1GHz 的频率运行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您可以通过执行以下命令来更改 AM57xx CPU 时钟:

    echo -n "userspace">/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo -n "<1000000>/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed 

    有关更多详细信息、请参阅以下链接的电源管理用户指南:

    BR

    Tsvetolin Shulev