This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0060:访问设计应用

Guru**** 2961510 points

Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661182/tidep0060-access-to-design-application

器件型号:TIDEP0060
主题中讨论的其他器件:RFSDK

您好!

我想知道在哪里可以访问本设计用户指南第6.3节中引用的设计 Linux 应用程序? 该指南指出、该应用应位于该设计的设计文件下、但仅提供原理图。 另一个论坛帖子(e2e.ti.com/.../468329) 指出、我需要联系我的营销或现场应用工程师来访问这些帖子、因为它们位于 TI 的 My Secure Software 上、但我现在知道我将如何与他们联系、TI 的支持人员已经声明了该论坛 是实现此目的的方法。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些文件与 RFSDK 一起打包并标记为 DEMO2。 我能够让我的设计与这些一起运行。