This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2xx、用于 EVE 的仿真构建

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655245/tda2xx-emulation-build-for-eve

大家好、

我正在 Windows 7 64位计算机上构建 EVE 的主机仿真。 我指的是日期为" 2017年9月20日"的"eve_sw_getting_started.pdf"版本。

在第3.4.2节:主机仿真构建下、我确实看到了 Visual Studio 的参考、它显示了 Visual Studio 版本11。

我不确定是否可以使用任何其他版本的 Visual Studio。

如果我可以使用 Visual Studio 社区版、或者我是否要使用许可版、那么还有一件事。

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    我已将您的问题转交给 EVE 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

     建议使用 Visual Studio 版本11、因为这是我们使用的内容、但它也应该与更高版本的 Visual Studio 一起使用(尽管我没有亲自尝试过)。 您不需要许可证版本。 您可以使用 Express 版本进行主机仿真。

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Anshu、

    我明白了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安州


    我能够安装 Visual Studio 2017、并朝着我的里程碑迈进了一步。 2017社区版可安装 VS、而不是 C 目录。

    谢谢、
    穆罕默德