This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:C6713

Guru**** 2955650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655891/tms320c6713b-c6713

器件型号:TMS320C6713B

在数字信号处理板的情况下、引导的含义是什么?

引导意味着什么?

胶合逻辑是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能找到的最好的解释是在下面的链接中

    [引述]如果是数字信号处理板、引导的含义是什么?
    引导意味着什么?[/quot]

    在计算中,引导(或引导)是计算机系统的初始化。 系统可以是计算机或计算机设备。 启动过程可以是"硬"、例如、当 CPU 的电源从关闭切换到打开(以诊断特定的硬件错误)后、或者在可以避免这些加电自检(POST)时、可以是"软"。 在某些系统上、软启动可能会选择性地将 RAM 清零。 硬启动和软启动均可通过按下按钮等硬件或软件命令启动。 当达到正常的运行时运行环境时,引导完成。

    引导加载程序是一种计算机程序、在加电自检完成后为计算机加载操作系统或某些其他系统软件;它是操作系统本身的加载程序。 在硬重启过程中、它在自检完成后运行、然后加载并运行软件。 引导加载程序从持久存储器(如硬盘驱动器)加载到主存储器中,或者在某些旧计算机中从打孔卡、打孔磁带或磁带等介质加载到主存储器中。 然后,引导加载程序加载并执行最终确定引导的进程。 与 POST 进程类似、引导加载程序代码来自"硬连线"和持久位置;如果该位置由于某种原因受到限制、则主引导加载程序会调用第二级引导加载程序或辅助程序加载程序。

    [引用]胶合逻辑的含义是什么[/引用]

    在电子产品中、胶合逻辑是用于连接多个现成集成电路的定制逻辑电路。

    此致、
    Yordan