This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:CCS7.3使用 XDS200下载到 OMAPL138 EVM 失败

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655773/ccs-tms320c6747-ccs7-3-download-to-omapl138-evm-using-xds200-fails

器件型号:TMS320C6747
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持:

我使用的是 OMAPL137 EVM 和 Processor SDK v4.2.0.9、并使用 PDK v1.0.3中的示例工程、当尝试使用 XDS200下载到 EVM 时、使用 CCS7.3下载 UART 工程时出现以下错误:

我在 OMAPL138上执行同样的操作、从 PDK 下载和运行项目时没有问题。  您知道这条消息告诉我使用 PDK 中的示例工程时的问题是什么吗?

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您能否从 CCS 重新发布错误消息? 我在您的帖子中看不到任何内容。

    此致、
    Yordan