This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:DSS 裸机示例

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655851/tda3xevm-dss-baremetal-example

器件型号:TDA3XEVM

我们使用 Spectrum Digital 入门套件15x15 TDA3x ES1.0 GP (EVMTDA3G-01-40-00 01NOV16 703754-1101修订版 A)。
我们在以下位置工作的软件:CCS7、processor_sdk_vision_03_00_00_00、starterware_01_06_00_16。
首先、我想让系统成为基于2个 Cortex-M4 IPU 的软件的一部分。

我通过 gmake 在 Windows 中执行了 PDA 示例编译。

选项为:BareMetal、ipu1_0、SOC_TDA3XX

我加载可执行文件,在控制台中看到正确的消息,3600帧结束...... 但我在 HDMI 电视屏幕中看不到任何内容。

我附加了程序。

有人可以检查为什么这不起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dss_5F00_example.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    此应用将在 LCD 上提供显示输出。
    您能将 LCD 连接到 EVM 并尝试一下。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 LCD。 真的只有 LCD? 哪一个适用于 HDMI Sil9022??????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    DSS 裸机应用程序不是以通用方式编写的、无法在多个显示器上运行。
    它在 EVM 随附的7英寸 LCD 上工作。
    如果您想获得 HDMI 输出、我建议您运行其他 DSS 驱动程序示例 VPS_Examples_displayDss。
    这将适用于 SIL 和 ADV。 您需要在运行时选择菜单选项。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以… 但是、如何将该项目快速转换为 CCS7项目文件集?? 它花费了大量的时间:( 工作永不结束.......... 是否有适当的快速方法来实现它。 我真的需要并感到悲伤。

    在 Freescale Kinetis Design Studio 中、工作很简单-获取示例和使用。 选择驱动程序并使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    将此工程转换为 CCS 工程文件集并不是一件非常简单的工作、因为编译是基于 makefile 的、涉及多个库/组件。
    如果您正在寻找更好的调试体验、则实际上不需要使用 CCS 项目。 即使在通过 GNU make 系统(构建基础结构的一部分)构建可执行文件后、也可以使用 CCS 进行调试

    此致、
    Rishabh