This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:内核引导标识

Guru**** 2958030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655558/linux-processor-sdk-am437x-kernel-boot-logo

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好!

我将 ti-processor-sdk-linux-am437X-EVM-04.01.00.06用于 AM437x EVM。 我希望 在引导过程中在液晶屏上显示 Kernel Boot 徽标(企鹅)。 因此、我在 tisdk_AM437X-EVM_defconfig 文件中启用了以下功能:

CONFIG_LOGO = y
CONFIG_LOGO;LINUX_MONO = y
CONFIG_LOGO LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO LINUX_CLUT224=y

然后构建内核和 DTB。 但液晶屏上没有显示徽标。 内核启动时、LCD 屏幕为空白、光标闪烁。

如何在液晶屏上获得引导徽标? 配置中是否需要启用任何功能。

请我解决这个问题

谢谢、

Pavan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此补丁

    更改 drivers/video/logo/logo.c 修复了问题、现在我看到当内核启动时出现了多路复用器。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与、徽标将显示在显示屏的左上角。

    此致、
    Pavan S