This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:无法构建 UART 处理器 SDK 示例

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654445/tms320c6748-not-able-to-build-uart-processor-sdk-example

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、

您好!

我正在尝试在 UART 的 packages/ti\drv 中构建处理器 SDK 示例。我 已经设置了用于访问 CSL 文件夹的搜索路径、程序可以访问顶部主文件中提到的所需的.h 文件。 尽管如此、当我尝试编译和编译显示的代码时、它无法看到许多符号、并且无法链接和编译程序。 一些映像为 UART_REG_CONFIG_MODE_B、 UART_FRAME_WORD_LENGTH_8、 UART_FRAME_NUM_STB_1、 UART_parity。 这些头文件是在哪些头文件中定义的? 或者、除了 CSL、我应该在 include 路径中包含哪些其他文件夹?

提前感谢

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    共享您使用的是哪个处理器 SDK 版本?
    分享您采取的确切步骤:
    1.设置构建环境
    2.创建 UART 示例项目。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在将 PROCESSOR_SDK 用于 OMAP 版本1_0_3。 我从以下路径中获取 UART 示例。
    C:\tipdk_omapl138_1_0_3\packages/ti\drv

    我创建一个新的工作区。 在这里、我为 TMS320C6748创建了一个新项目。 我添加以下 include 选项:

    "C:\ti_tinew\xdctools_3_50_03_33_core\packages "
    "C:\ti_tinew\BIOS_6_52_00_12\packages "
    "C:\ti_tinew\BIOS_6_52_00_12\packages/ti"
    "C:\ti_tinew\pdk_omapl138_1_0_3\packages "
    "${PROJECT_ROOT}"
    "${CG_TOOL_ROOT}/包含"

    其中处理器可以访问 CSL 文件夹。

    然后、我将 UART 示例复制到 main、并在遇到给定错误时尝试构建。

    请帮助。 提前感谢。

    相关信息
    Shalini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载处理器 SDK 并将其安装到您的计算机上。
    然后执行:
    CD ~/ti/pdk_omapl138_1_0_3/packages
    pdksetupenv.sh
    pdkProjectCreate.sh OMAPL138全小型 UART 全 DSP

    上面的文件创建了一个名为~/ti/pdk_omapl138_1_0_3/packages/MyExampleProjects 的文件夹、其中包含 UART 示例:
    UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject
    UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xDMATestProject
    UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xTestProject

    在 CCS 中导入其中任何一个、构建它、然后在 LCDK 上加载并执行它。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我执行了 pdksetupenv.sh、结果正常。 我还执行了 pdkProjectCreate.sh、但未创建文件夹、批处理文件抛出错误未知产品 ID、系统无法找到指定的路径。 已创建 MyExampleProject机会,但未正确填充。

    相关信息
    Shalini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加的是错误窗口

    相关信息

    Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我怀疑这是安装 SDK 时出现的问题。 是否可以尝试全新安装?

    下载二进制安装程序、然后执行:
    chmod +x ti-processor-sdk-rtos-k2g-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin
    ti-processor-sdk-rtos-k2g-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin
    并按照向导中的说明进行操作。 我~您按照安装向导的建议在 μ C/ti/中安装 SDK。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正在使用 Windows 10。 您能使这些功能与它兼容吗?

    是否可以在 Windows 中使用 SDK?

    提前感谢

    相关信息
    Shalini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 SDK 与 Windows 配合使用。 您是否了解了可用的来源? 每个脚本都有 Linux (.sh)和 Windows (.bat)....的变体

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UART2.rarHello、

    我在 C:\ti\ti_sdk\ti 处重新安装了用于 OMAP L138的 ti SDK。 附件是我的项目。 再说一次、我没有编译程序。 请登录并评论。

    相关信息

    Shalini