This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:VDDSHV11电源定序

Guru**** 2969580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655879/am5728-vddshv11-power-sequencing

器件型号:AM5728

大家好、我想知道、根据 AM5728数据表中的图5-1、域 vddshv11上电序列是否必须位于 VDDA_USB1之后和 vdda33v_USB1之前? 能否将其延迟到稍后的序列、例如 rstoutn 之后?

我提出的原因是、我们需要为 vddshv11提供1.8V 电压、以启用 eMMC HS200模式。 但是、我们在提供1.8V 电压方面遇到了挑战、因为在 AM572x EVM 设计中、没有1.8V 电源、这意味着我们需要在电路板上安装一个附加的1.8V 稳压器、同时输出必须满足上电顺序。 我们担心  精确控制 VDDA_USB1和 vdda33v_USB1之间的1.8V 稳压器输出不容易? 那么、我们是否可以在 rstoutn 之后移动它、这应该更易于控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 中图5-1下方的注6以及图5-2下方的注7