This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:NAND 等待信号要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655870/am3356-nand-wait-signal-requirement

器件型号:AM3356

客户使用 AM3356 ZCZ 封装的许多外设、WPN 上存在冲突且等待、Wait0与 RMII1 CRS_DV (T17)发生冲突、WAIT1与 MMC2_CLK (V12)发生冲突。 则其中一个 WAIT0/1不可用。

我认为 WPN 使用 GPIO 很方便、但等待信号需要自动监控、我认为使用 GPIO 执行等待功能不方便。   

我不确定在运行期间 NAND 是否发出 R/B 信号? 不连接 NAND R/B 是否正常? 如果没有、如何解决冲突问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要从此 NAND 引导、则 R/B 信号必须连接到 GPMC_WAIT0。 否则 NAND 启动将失败。