This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:使用 VIP 进行 RGB565捕获

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655844/am5718-rgb565-capture-using-vip

器件型号:AM5718

您好!

在捕获16位 RGB565数据时、AM571x 支持的最大分辨率是多少?
我们客户需要从主机处理器捕获 RGB565数据、如下所示。

摄像头传感器-->主机处理器--> AM5718

我们相信视频输入端口(VIP)可用于捕获16位 RGB565、
AM571x 的 VIP 支持的最大和最小分辨率是多少?
它是否支持全高清和 VGA?

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 AM571x TRM 修订版 G 中的第9.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢你。

    我很抱歉这个基本问题。

    TRM 提到最大分辨率为4K、
    支持的最小分辨率是否有任何限制?

    此致
    Paddu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、如果有限制、则 TRM 中会提到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充一点、主要限制是传入像素时钟、不能高于165MHz。