This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:DDR 位交换

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655828/linux-am5728-ddr-bit-swapping

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

如何在软件中更改 DDR 位映射?

在 EVB 中、我们可以找到 DQ3《-》D2。 upper 在哪里说出代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    允许交换字节通道内的位以方便 PCB 布线。 唯一的例外是最低优先级位(例如上图中的 D0)。 但是、位不能在字节之间交换。 无需软件更改。