This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:Android RFS 支持网站似乎已关闭

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654150/linux-dra756-android-rfs-support-websites-seems-to-be-down

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

您好、TI、

Android AFS 版本站点无法正常工作:

http://omapedia.org/wiki/6AM.1.3-P1_Release_Notes

http://omapedia.org/wiki/6AM.1.3_Release_Notes

http://www.omappedia.org/wiki/6AK.1.2_Release_Notes

等等,似乎比过去几天下降了,

谢谢、

Tonu Zalpure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 、

    负责人员将收到通知。

    谢谢!
    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya、

    感谢您的回复、
    是否有任何更新、
    因为这是为满足我们的一项要求而设置环境的障碍。

    谢谢、此致、
    Tonu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    您是否可以立即检查-该站点应该已启动并正在运行。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、

    现在就到了。

    此致、
    Tonu