This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:SDK 版本之间的差异

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666540/linux-am4379-differences-between-sdk-versions

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

您好!

让我谈谈适用于 AM437x 的 Processor SDK RTLinux。

我的客户想知道的 v4.0.0.4和 v4.2.0.0之间的区别
文件系统和驱动程序。

您是否有此列表?

我看到版本说明和其他 wiki 页面、
但我看不到有什么不同之处。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    版本说明是正确的文档。 它们列出了当前版本中添加的新功能、还跟踪了之前和当前版本中的问题。 两个版本之间没有增量文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须