This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:如何在 Vision SDK 中使用 VID 流水线而不是 GFX 流水线绘制行 bmp?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653986/processor-sdk-tdax-how-to-draw-line-bmp-using-vid-pipeline-instead-of-gfx-pipeline-in-vision-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

您好!

这些问题与有关  

客户希望通过使用 Android HLOS + Vision SDK+强大的 RVC 软件来实施 RVC+Steering 指南。

强大的 RVC 软件本身基于 Vision SDK +其中的一些补丁。

强大的 RVC SW 使用2条视频管线(VID3用于后视摄像头显示屏、而 VID2用于转向指南)。

Android HLOS 使用 VID1和 GFX。

Vision SDK 提供了一些 Draw line/bmp API、但我认为这些 API 适用于 GFX 流水线。

那么、问题就变成了:"如何在 Vision SDK 中使用 VID2流水线而不是 GFX 流水线绘制线条.bmp?"

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 、

    视频专家已收到通知、并将在此处直接发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 GrpxSrcLink_init API 中 grpx 模块的链接 ID 更改为 VID 的链接 ID、然后它将开始使用视频流水线。 请确保未使用此视频流水线。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟踪源代码 GrpxSrcLink_init() API 后,似乎不包含任何 GFX/VID 信息。
    在我看来,连接是 GrpxSrc->Display_GRPX,其中在 Display_GRPX Link displayId 属性中指定了 GFX/VID:

    …

     DisplayLink_CreateParams         Display_GrpxPrm;

    …

    typedef 结构

    {…

    uint32 displayId;
    /**<用于选择要在此链接实例中使用的显示驱动程序。
    *有关支持的值、请参阅 DisplayLink_displayID *

    …

    } DisplayLink_CreateParams;

    总之、在 GrpxSrcLink 中、我们使用 Draw2D_xxx API 来绘制画布、然后使用 Display_GRPX 链接来显示画布。
    基本上、如果我们将 displayID 从 GFX 更改为 VID2、它应该能够正常工作...

    请确认理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、这很好。 您可以更改显示 grpx 链接的显示 ID,并获取 GRPX 输入的视频流水线。

    Rgds、

    Brijesh