This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748 SATA 与某些硬盘不兼容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655493/tms320c6748-c6748-sata-is-not-compatible-with-some-hard-drives

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 PROCESSOR-SDK-OMAPL138

1、C6748 SATA 与某些硬盘驱动器(包括硬盘驱动器和固态驱动器)不兼容

我已经测试了四个磁盘,支持 WD 和 Hitachi 硬盘驱动器。但不 支持 Toshiba 和固态驱动器(SM2244)。

SATA 驱动程序正在从 biospsp (用于 DSP/BIOS)移植。

2、适用于 Omapl138/C6748的全新处理器 RTOS SDK 是否提供了新的 SATA 驱动程序?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、

    您发表的文章不会提供有关您正在使用的软件版本的信息、但您可以在以下位置下载最新的 Processor SDK RTOS 版本 v4.02:
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138
    我建议您检查最后一个软件版本的行为并分享结果。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    SATA 驱动程序来自 BIOSPSP 01_30_01、但我们将其移植到 SYS/BIOS
    SYS/BIOS 6.37.05.35
    EDMA3 LLD 2.11.14.19

    新处理器 SDK-Omapl138不提供用于 DSP 或 ARM 的 SATA 驱动器