This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:C6657

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654058/rtos-tms320c6657-c6657

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的:

现在我正在进行硬件设计、我想使用8GB (字节) DDR3、如何设计 DDR3连接?

如果我们选择 DDR3的位宽为8位、则 C6657的数据位(32位)可以连接4个 DDR3芯片(每个芯片为1GB(字节)),

总大小为4GB。如何设计 DDR3 ?的其他大小(4GB)

顺便说一下,如果某些 DDR3具有8位数据、但 DDR3大小大于1GB 大小?

提前感谢。

BRS、

门格

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否有适用于8GB 尺寸 DDR3的参考硬件设计? 如果使用8GB 大小的 DDR3、C6657芯片的驱动程序就足够了?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lingcon、

    据我所知、最大的标准 DDR3 SDRAM 是8Gb。  PHY 仅支持 x8和 x16 SDRAM、因此32位接口支持的最大 DDR3存储器实现是4GB。  因此、C6657支持的 DDR3内存不能超过4GB。  同一系列的 C6678/4/2/1器件支持64位 DDR3接口。  因此、它们支持高达8GB 的 DDR3内存。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tom、

    感谢你的答复。

    但我从 C6657的数据表中获得了 DDR3信息、该数据表描述  了 C6657支持的 DDR3大小 为8GB。

     C6657的 DDR3描述错误?

    提前感谢。

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孟

    我搜索了 C6657数据手册。  从技术上讲、它关于8GB 的说法是正确的、但我可以看到文档的用户如何理解错误。  该架构在 DDR3接口上支持8GB 的可寻址空间。  但是,如果使用 DDR3 SDRAM,则32位接口的容量不能超过4GB。  我建议增加一个脚注,以使这一点更加明确。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom,

    感谢您的回复!

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    正如第4节双列支持中提到的 sprabl2e 文档"这最近随着双芯片 SDRAM 存储器件的可用容量发生了变化。 这些器件现在可与 KeyStone I 器件配合使用、具有成本效益。"
    www.ti.com/.../sprabl2e.pdf

    因此、C6657使用的8GB 双芯片 SDRAM 可以达到最大8GB 尺寸?

    非常感谢。

    Rgds
    闪亮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪耀、

    无论您使用单通道还是双通道 SDRAM 模块,它们都是8Gb。  其中4个 SDRAM 设备的内存容量最大,可达4GB。

    单片(单芯片) 8Gb 器件是客户设计的首选。  尽管我们支持双列器件、但客户在双列调平配置方面遇到的困难要大得多。  由于所有 DDR3 SDRAM 器件都已经成熟、因此单片器件成本较低。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢。

    Rgds
    闪亮