This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:{USB0 =未使用、USB1 =已使用}时连接 USB0引脚

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655612/am1808-usb0-pin-connections-when-usb0-unused-usb1-used

器件型号:AM1808
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

您好!
在{USB0 =未使用、USB1 =已使用}时、您能告诉我 USB0引脚连接吗?


从 DS 的表3-30中、我认为如下所示:

USB0_DM      未连接
USB0_DP      未连接
USB0_ID      未连接
USB0_VBUS    未连接
USB0_DRVVBUS 未连接
USB0_VDDA33  3.3V
USB0_VDDA18  1.8V
USB0_VDDA12  内部 USB PHY 输出连接到外部0.22uF 滤波电容器
USB1_DM      用作 USB1 func
USB1_DP      用作 USB1 func
USB1_VDDA33  用作 USB1 func
USB1_VDDA18  用作 USB1 func
USB_REFCLKIN 用于 USB1或其他外设功能
USB_CVDD     1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nambu-San
    AM1808数据表中似乎缺少此信息。
    您将在 OMAPL138数据表中找到此信息
    www.ti.com/.../device-comparison

    OMAPL138和 AM1808属于相同的器件系列 ARM+DSP 与仅 ARM 型号、因此您的客户应该能够按照 OMAPL138数据表的建议运行。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul、
    非常感谢。 非常清楚。