This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:EtherNet/IP 适配器下一版本

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655113/am3356-ethernet-ip-adapter-next-release

器件型号:AM3356
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您好!

请告诉我 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 的下一版本何时发布?
我的客户需要抓紧时间。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu-san、我将返回 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 的目标发布日期。 但是、有一点奇怪、为什么需要下一个版本。 它们是否可以与当前版本1.0.2.0配合使用?

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula-San

    感谢您的回复和支持!
    我等待你的答复。

    我的客户需要多协议(PROFIBUS 和 EtherNet/IP)。  
    但 现已发布的 PROFIBUS 和 EtherNet/IP 的 PRU-ICSS-SW 需要使用不同版本的 Processor SDK。

    我的客户希望使用相同版本的 Processor SDK 进行开发。

    支持 PRU-ICSS-SW 版本4.0.0.4的 Profibus
    我听说过本地层下一个支持 PRU-ICSS-SW 版本4.0.0.4的 EtherNet/IP。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu-san、明白。 但是、在检查下一个 EtherNet/IP 版本后仍 待定。 然后、您的客户可能需要将当前 EIP 1.0.2.0移至 PSDK 4.0.0.4  

    谢谢、

    Paula