This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:在 VLC 中播放流视频

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655564/tms320c6748-streaming-video-to-play-in-vlc

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAPL138、 DM3730

我们希望将视频从 DSP TMS320C6748系列流式传输到 PC 中的 VLC 播放器。 视频在 DSP 中作为视频端口中的原始数据接收。

建议采用何种方法对原始数据进行编码并通过以太网发送。

如果 TMS320系列中完成的 H.264编码 S/W 会使内核过载/我们不希望 DSP 在编码时过载、因为它还必须执行一些其他图像处理。

如果单核 TMS320C678无法实现相同引脚兼容性的替代处理器、那么这是为上述设计硬件和软件的最佳方法是什么?

我们对 H.264编码并不是很特别,将视频流式传输到 VLC 只是一项要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 请分享您使用的是哪个 RTOS SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法哈德

    OMAPL138器件(ARM+C6748)之前支持 H.264的 DSP 优化版本、使用了 DVSDK 软件和 LogicPD EVM。 这提供了多种多媒体功能、我们在该特定器件上不再支持这些功能。 这也在其他多媒体处理器上提供、例如 DM3730和 DM365。 该功能在 ARM Linux 中使用了 GStreamer 和编解码器引擎框架、我们之前使用该框架来运行音频和视频编解码器。

    如果您的产品中需要此功能、您可以查看 TI 第三方网络、以查看其中任何一个在任何 TI 器件上提供这些多媒体功能。

    此致、
    Rahul