This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5515:cslr_uart.h 语法错误?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655708/compiler-tms320c5515-cslr_uart-h-syntax-errors

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我一直在研究一个示例、从 TMS320C5515评估板上的 AIC 芯片中提取数据、然后通过 UART 将其发送到计算机进行处理、但是、所有这些都很好、很难处理、直到我开始得到这个看似无法修复的神秘错误。

更新:

现在、我在另一个文件中遇到相同的错误、完全未从我正在使用的工程中引用:

与往常一样、我的项目附在此处:

e2e.ti.com/.../DSPFFT-Project-Rev-A.zip

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    在编译时是否看到任何警告?
    是否所有库和头文件都可供项目编译?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    是的,我四处播放并验证了“包括”在编译时的所有位置,如果我从列表中删除任何内容,则会导致“文件... 无法打开"错误、我甚至尝试将错误中头文件中的数据类型从"uint16"物理更改为"unsigned short"、甚至没有修复它、我不知道它为我提供了什么错误。

    Aaron