This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引脚驱动强度

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666206/am5728-pin-drive-strength

器件型号:AM5728

您好!

我想知道 AM5728上采用3.3V 模式的 GPIO 引脚的引脚驱动强度。

根据表5-17。 双电压 LVCMOS 直流电气特性在 AM5728 DM 上、写入"Idrive is minimum 6mA"。 然后、描述如下所示。

  "焊盘电压=0.45V 或 VDDS-0.45V 时的引脚驱动强度"

此说明与1.8V 模式和3.3V 模式相同。 这是否意味着无论 电压模式如何、引脚驱动强度都为6mA? 如果是、最大驱动强度是多少?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    我能不能问您为什么要知道最大引脚电流? 通常、如果您计划拉电流或灌电流超过6mA、最好使用缓冲器、而不是直接使用输出。 I/O 引脚的驱动强度不恒定。 要开始状态转换、电流为高电平以满足时序要求、但当输出达到稳定状态时、电流接近6mA、因此您不应尝试使用更多电流。

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad San:

    感谢你的答复。

    根据 AM5728的数据手册、驱动强度如下。

    这是否意味着驱动器电流至少保证为6mA?

    请再说一遍。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad San:

    感谢你的答复。

    根据 AM5728的数据手册、 驱动电流如下。

    这是否意味着驱动电流至少可保证到6mA?

    至于您的建议、我认为6mA 是典型值。 客户需要了解该引脚的驱动强度 、以连接多少个器件。

    请再说一遍。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    您的问题的答案并不简单、因为引脚输出的驱动强度不恒定也不受限制。 您应使用 ibis 模型进行计时分析。 数据表中的"时序要求和开关特性"部分包含用于测量和满足列出的时序技术规格的测试电路的相关信息。 将其与您计划连接到 AM57x 的器件的容性负载进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ahmad San:

    感谢你的答复。

    我需要有关"Idrive"参数的更多信息。

    我的客户想知道“Idrive”。 什么是"Idrive"用于描述哪些参数?

    在 AM5728 DM 中、表5-17中的"Idrive"写在下面。

    "焊盘电压= 0.45V 或 VDDS-0.45V 时的引脚驱动强度"

    在 datil 中,“电压垫”在哪里?

    Idrvii =6mA (最小值)在焊盘电压=0.45V 或 VDDS-0.45V 时、每个引脚的电流值是否显示? 还是显示了使用相同 VDDS 的所有引脚的总电流值?

    如果将该引脚用作6mA 电源、我认为不需要该引脚具有缓冲器。 我的理解是否正确?

    请再说一遍。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我为我的剩余问题发布了新主题。
    请继续支持我。

    此致、
    Michi