This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:IBIS 模型电容矩阵

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665916/am3352-ibis-model-capacitance-matrix

器件型号:AM3352

大家好、

在 IBIS 封装模型电容矩阵中、  

自值(例如、H4引脚矩阵上的 H4值)将为正值

另一个互电容值应为负值。

AM335x ZCZ IBIS 模型(修订版 C)
www.ti.com/.../toolssoftware

查看此模型、所有互电容均为正值、因此发生了误差。

通过将这些值设置为负值、可以解决该误差。

为什么互电容值都定义为正值?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IBIS 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户需要这些信息。
    有任何信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我必须回到设计团队来解决这个问题。 我将在收到响应时进行更新。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、Bill San、

    我从我的客户那里获得了其他信息。

    我的客户正在使用以下工具。

    • HyperLynx GHz Ver.9.4.2 (Mentor)的 ibischeck

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、
    该问题是否仅在 IBIS 检查器阶段标记? 客户是否检查了 IBIS 的正确版本? 已使用 IBISCHK5 v5.1.4对照 IBIS 版本4.2检查 IBIS 文件的兼容性、但未标记错误。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的支持。

    我将与我的客户核实。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    我的客户正在使用 IBISCHK6 V6.1.2。

    此版本是否兼容?

    我想知道您使用的工具(IBISCHK5 v5.1.4)的网络链接。

    请告诉我以下内容。

    [引用用户="Sasaki"]

    AM335x ZCZ IBIS 模型(修订版 C)
    www.ti.com/.../toolssoftware

    查看此模型、所有互电容均为正值、因此发生了误差。

    通过将这些值设置为负值、可以解决该误差。

    [/报价]

    该正值是否正确?

    此致、

    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、
    可从 IBIS.org 网站下载 IBIS 校验器。 可在此处找到 IBISCHK5。
    https://ibis.org/ibischk5/
    我还下载了 IBISCHK6软件包并使用该软件运行校验器。 在该版本中、我看到客户提到的错误、但在运行早期版本的检查器时不存在。 我打开了 IBISCHK5的错误矩阵电子表格、该错误消息不存在。
    我仍在与设计团队讨论此问题、但 IBIS 模型基于 IBIS 规范版本4.2。 这可能是 IBIS 的后续版本中添加的要求。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的支持!

    我了解对版本的依赖性。

    如果您有任何新信息、请告诉我。

    此致、

    Sasaki