This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:待机模式演示

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655486/rtos-am3352-standby-mode-demo

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

您是否有基于 RTOS 或 Starterware 的待机模式演示? 谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼
    Processor SDK RTOS 上没有电源管理演示。
    但是、Processor SDK 中的 Starterware 软件包中有一些参考代码、位于 C:\ti\pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\starterware\examples\pm

    这不是一个现成的示例、但它应该为您提供一些可用于创建示例的源代码。
    希望这对您有所帮助。

    Lali