This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:硬/软复位 TMS320C6657

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655640/ccs-tms320c6657-hard-soft-reset-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

 好友们好=)  

您能说、为什么我的器件未复位?  

代码:

静态 resetdevice()

INT 状态,检查;

RSTCTRL = 0x5A69 - 0x0003;//复位和键

RSTCFG = 0;//启用所有复位类型

CHECK = RSTCTRL;// CHECK  = 0x65539,为什么?

STATUS = RSTYPE; // STATUS = 1 - POR  是最后一次复位

谢谢!

此致、 Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev