This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:AD9250和 AD9152的 JESD 接口

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655310/66ak2l06-jesd-interface-to-ad9250-and-ad9152

器件型号:66AK2L06

Yordan、您好、只是想发表一下、谢谢。  我们现在有66AK2L06 EVM、其中 AD9250 (ADC)和 AD9152 (DAC)现在通过 JESD 接口进行通信、这意味着

以下列出的所有通道分配均适用于 EVM/子连接。  我们的子板专为测试模拟器件部件的 JESD 接口而设计

我们将与德州仪器66AK2L06器件搭配使用的小型子雷达。  

另一个注意事项是、由于我打开了此窗口、我们仍在努力解决的最后一个问题是将自己的代码编译到 NAND 闪存中、该闪存将是我们的引导器件。  我们可以对闪存进行编程

但是、当我们关闭系统并重新启动时、它不会启动?  软件小组正在研究这个问题、但作为硬件设计人员、我很难理解为什么这么困难

操作。  您能给我一个分步说明如何编译我们的应用(以及其他需要的任何内容)并存储到 NAND 中、这样我们就可以关闭 EVM 并重新打开、然后它就可以运行我们的应用了!

 我们针对连接到 EVM 的原型板的硬件 JESD 通道设置:

对于我们的 DAC:(使用 JESD 子类1、使用 由 EVM 生成的具有120kHz 系统基准的122.88MHZ 时钟)

66AK2L06 发送输出[shared_SERDES_0] JESD 通道 0差分引脚 AH18/AH17 =>路由至=> FMC1连接器差分引脚 C2/C3

66AK2L06 发送输出[shared_SERDES_0] JESD 通道 1差分引脚 AG19/AG18 =>路由至=> FMC1连接器差分引脚 A22/A23

对于 我们的 ADC:(使用 JESD 子类1、使用 由 EVM 生成的具有120kHz 系统基准的122.88MHZ 时钟)

66AK2L06 接收输入 [SHARGE_SERDES_0] JESD 通道 0差分引脚 AJ18/AJ19 <=从  <= FMC1连接器差分引脚 C6-C7路由

66AK2L06 接收输入 [shared_SERDES_0] JESD 通道 1差分引脚 AK19/AK20 <=从  <= FMC1连接器差分引脚 A2/A3路由

对于 ADC 同步:

66AK2L06 同步输入[SOC_JESD_SYNCOUT0_P_FMC1]差动引脚 AJ9/AJ10 =>路由至=> FMC1连接器差动引脚 G12/G13

对于 DAC 同步:

66AK2L06 同步输入[SOC_JESD_SYNCIN0_P ]差动引脚 AG12/AG13 <=从<= U48 缓冲器引脚 1/2 <=从  <= FMC1连接器差动引脚 F10/F11路由

对于 ADC/DAC 主采样时钟:(使用122.88MHZ)

U47  CDCM6208V1RGZR [SYS_CLKP_FMC1]差动引脚 23/22 =>路由至=> FMC1连接器差动引脚 K4/K5

对于 ADC/DAC 系统参考 选通:(使用从 Xilinx FPGA 生成的120kHz)

U51  SN65LVDS104PWR [SYSREF_P_FMC1]差分引脚 14/13 =>路由至=> FMC1连接器差分引脚 J2/J3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    很抱歉、但正如我说过的、该系列器件属于另一个团队、我对其架构不太熟悉。
    我将要求66AK2Lx 团队来看看这一点。

    此致、
    Yordan