This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:GPMC NOR 闪存驱动程序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666717/rtos-am5728-gpmc-nor-flash-driver

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们是否支持或不支持将闪存与具有 TI-RTOS 的 GPMC 端口一起使用?

如果是、我们能否为客户提供适当的驱动器?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不支持 AM5728上的 GPMC 驱动程序: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes

    问题是 IDK EVM 具有 EMMC NAND 和 SPI、对于 GP EVM、没有 NAND 或 NOR、因此我们无法通过 GPMC 接口对它们进行测试。

    AM335x 具有 GPMC 驱动程序。 AM335x ICE 板具有: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Industrial_Communication_Engine_EVM_Rev2_1_HW_User_Guide

    NOR 闪存
    此设计中使用了16Mbit、M29W160EB NOR 并行闪存。 此 NOR 闪存连接到处理器的 GPMC 接口、仅作为半字(16位)数据宽度进行连接

    您可以在 pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\drv\gpmc 下参考驱动程序

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lding:

    我需要在 AM5728 (DSP 和 TI-RTOS)上使用 GPMC。
    为了将"pdk_am335x_1_0_9\packages/ti_drv\GPMC"导入到"pdk_am57xx_1_0_8"、我应该怎么做?
    您能否列出要执行的操作? 或者让我了解一些参考和示例。

    此致、Sangwook
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sangwook、

    如果您打算将 AM335x GPMC 驱动程序移植到 AM572x、则 AM335x 的 GPMC 驱动程序为 pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\drv\GPMC\test\src\main_GPMC_flash_test.c 第一个函数是 Board_init(),您需要检查 AM572x 上 GPMC 的 PINMUX 和 PRCM 域以确保其正确:我们在这里提供了一些有关如何制作定制板的信息。 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Board_Support

    下一个函数是 GPMC_initconfig(),这是特定于硬件的,您可以参阅 pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\drv\GPMC\SoC\AM335x\GPMC_SoC.c

    最后一个函数是 GPMC_TEST(),它取决于您的情况下连接到 GPMC 端的是什么。 在 AM335x 中、它连接到 NOR 闪存、因此我们这里有用于执行开路/读取/写入的闪存驱动程序。

    此致、Eric