This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:TMS320C5505中的 ADC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654867/tms320c5505-adc-in-tms320c5505

器件型号:TMS320C5505

尊敬的先生:

请在 TMS320C5505中帮助我构建 ADC。 如何进行编码...如何从它开始..我对这个 DSP 是完全陌生的。 请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您可以熟悉 DSPBIOS SDK:
    http://www.ti.com/tool/dspbios

    查看上述链接中的代码和可用文档。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能给我准确的链接吗?因为我找不到合适的链接。
    我已经购买了 TMS320C5505评估板、但没有其样片 code..it、因此很难进行编码。 plz plz 向我发送所有接口的示例代码、如 GPIO、计时器、UART、ADC、FFT、i2c、SPI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经指出了。 打开后、单击 Download (下载)、然后下载安装程序并将其安装到您的计算机上。