您好!
像旧版 TI-DSP 一样、是否有一种简单的方法来检查是否有一个调试器连接到 SoC?
它应该通过使用 DSP 或 IPU 来工作。
我想实现一个函数、该函数仅在连接调试器时等待、这样我就可以通过使用调试器停止该系统、而不是在达到此点之前更轻松地在 Vision SDK 内部进行调试。
我应该像以下那样原则上工作:
(...)
int WaitForDebugFlag=true;
//如果调试器已连接,请仅等待她。 否则
//照常继续。 必须将 WaitForDebugFlag 设置为 false
//然后按 F6键继续。
while (IsDebugerConnected()&& WaitForDebugFlag)
;
(...)
请不要讨论其他调试方法! 我只知道、我为什么要用这种方式来实现它。
此致、
Guenter