This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:套件是否是正确的选择?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655271/tmdx5535ezdsp-is-the-kit-the-right-choice

器件型号:TMDX5535EZDSP
主题中讨论的其他器件: TMS320C6748、 66AK2G02、 OMAP-L138

你好!


我在 Aahus 大学工程学院 DK 教授 DSP 课程。 在一门课程中、我将介绍嵌入式目标上用于逐样本处理的实时 DSP。 之前、我使用过 TMDX5535EZDSP 套件、现在我想问的是、这是否仍然是易于入门的定点 DSP 套件的最佳选择。 我喜欢"C5000教学 ROM "和郭镇等人的著作《实时数字信号处理》、来自 Wiley。

我们只会将该套件用于几个小练习、但我必须购买20或30个套件才能向学生发放贷款。

提前感谢!

此致、

Kristian Lomholdt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristian、

    是的、我认为此电路板是一个不错的选择。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我只是想、可能有更新的替代方案。
    此致、
    Kristian Lomholdt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristian、

    有。 您可以查看 OMAP-L138 (LCDK 板)、TMS320C6748、66AK2G02 (66AK2G02 EVM)等、但它们更昂贵。

    此致、
    Yordan