工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我不断提出问题。
我们使用156.25MHz 的 SerdesSGMII 时钟。
因此、当我使用 MCSDK 时、我将 GEL 和 platformLib 的 CFGPLL 值从0x41更改为0x81。
我们运行 HelloWorld 和客户端示例时没有遇到任何问题。
但是、从更改为处理器 SDK TI-RTOS 时出现问题。
Nimu_EmacClientExample 和 Nimu_EmacExample 不能正常工作。
在此示例中、我们找不到用于设置 SGMII CFGPLL 的函数。
我们还记得 MCSDK 称为 platform_init。
三、会议的报告
空 configSerdes ()
{
CSL_SGMII_STATUS SGMII_STATUS;
/*解锁芯片配置寄存器以允许 SGMII SERDES 寄存器访问
*编写*/
CSL_BootCfgUnlockKicker ();
/*配置 SERDES */
/*在 Rx 寄存器中将8乘以四分之一速率*/
CSL_BootCfgSetSGMIIConfigPLL (0x00000081);
三、会议的报告
应如何在处理器 SDK TI-RTOS 中应用此功能?
如何使用156.25MHz 进行以太网通信?