This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:66AK2GEVM 信息与 TIDA-01454B_Main-IO sch 信息不同

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655442/rtos-66ak2gevm-information-is-different-from-the-tida-01454b_main-io-sch-information

主题中讨论的其他器件:TIDA-01454

工具/软件:TI-RTOS

使用66AK2GEVM 时,我们发现连接引脚(JP8)信息与 TIDA-01454B_Main-IO sch 信息不同。  

连接引脚信息 如下所示  

   TIDA-01454B_Main-IO sch 信息如下  

      如何连接 JP8?  可能 有不同的版本。 我们应该使用哪些版本?

      感谢 你的帮助。

       武俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wujun、

    我看到了 J8的原理图、但在第一幅图像中找不到您参考的表格。 包含3的值。 CMB 卡的电源连接和4. CMB 跳线配置。 您从何处获取这些信息?

    您正在尝试将 K2G EVM 连接到 TIDA-01454、对吧? 这应该是直接的、并在 TIDA 参考指南中进行了说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan

     我在从  TI 网站下载的第一个图像 tiducr7中所指的是哪张图片,图片位于9页。 请检查。 感谢 你的帮助。

     武俊

    e2e.ti.com/.../tiducr7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、到 CMB 卡的电源连接看起来不错。

    跳线、您认为正确。 我在原理图上看不到 J10和 J11、我没有 TIDA 板来验证它。

    让我与团队核实一下。

    此致、
    Yordan