Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
在空气放电测试中为8kV。
我对 AM3352 中断操作有疑问。
在程序中、我发现 HCD_BABBLE_ERROR 导致 Vcc 切断。(请参阅以下内容:)
是否有任何可能导致 Vcc 切断的代码?
谢谢
USB 主机原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.