This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:./hello:第1行:语法错误:"("发生意外错误?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655215/linux-dm3730-hello-line-1-syntax-error-unexpected-error-occurs

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

您好!

我使用的 DM3730EVM 板没有 gcc 交叉编译器。 在 Uubuntu-14-04 LTS 系统中、编写并生成".out"文件的一个 hello world 代码、

然后、.out 文件被转储到 SDCard 中、我运行"../a.out"或"../hello"、但它显示"../hello:第1行:语法错误:"("意外"错误我们可以执行代码的操作

谢谢您、

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramachandra、

    您应该使用交叉编译器、但我建议您了解详细信息、如果您使用的是 TI DVSDK DM3730官方版本、请参阅中的《TMS320DM3730软件开发人员指南》:
    software-dl.ti.com/.../TMS320DM3730_Software_Developers_Guide.pdf
    编写"Hello World"应用程序。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的 DM3730板 GCC 交叉编译器中、执行时间错误显示(GCC:找不到!)、

    仅在系统中、我生成了".out"文件并转储到 SDCard 中、然后显示上面的错误"../hello: line 1: Syntax error:"("意外"显示。

    如何执行".out"或如何在板中安装 GCC 交叉编译器。

    谢谢您、

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须安装 GCC 交叉编译器并导出路径。 如果您已经安装了 DVSDK、则应按照上面软件开发指南链接的有关"Hello world"的说明进行操作。

    BR
    Tsvetolin Shulev