This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:模拟和数字 GND 之间的连接

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665770/tmdsidk437x-connection-between-analog-and-digital-gnd

器件型号:TMDSIDK437X

您好!

我们有一个 TMDSIDK437X、怀疑模拟和数字接地之间的连接存在问题、导致微处理器多次出现故障。

根据修订版1.4的原理图、有2个未安装的电阻器(R444和 R202)将 DGND 与 GNDA_ADC 连接、但我们可以使用压力计测量两个电阻器端子之间的短路。

您能不能指导我们了解 IDK 中可能导致此短路的任何其他组件/连接、以帮助我们排除这些连续故障的原因。
此外、请针对这些电阻器的合适值提供任何建议。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    您能否给我们提供更多详细信息、说明您发现了什么故障、以及您怀疑模拟接地和数字接地之间存在连接的原因? 您是否注意到这是正常工作的 IDK 和不工作的 IDK 之间的差异?
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、
    当 ADC 连接到外部传感器(模拟信号低于1.8V 的阈值)时、微处理器被损坏。 我能够更换微处理器、幸好 IDK 已恢复使用。

    在确保不会再次发生此故障或至少验证没有其他损坏组件之前、我不想重新连接任何模拟信号。

    老实说、我无法确定这种短路是由故障引起的、还是从一开始就存在。

    您是否认为两个接地端之间设计有一个短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    我在该网站上没有 IDK、但我已向同事发送了检查电阻的请求。 我将在听到他们的反馈后通知您。 如果超出器件模拟输入的最大范围、则更有可能损坏 SoC。 您是否已验证您的传感器输入电压是否未超过1.8V 限制?
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    我们测量的 GNDA_ADC 和 J1上的 DGND 之间的电阻约为14欧姆。 这是否接近您观察到的内容?
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、
    我确信 ADC 输入电压未超过1.8V 限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill 的支持。 我们使用更精确的仪表重复测量、以找到非常接近您测量值的13欧姆电阻。
    这是微处理器内部的内部电阻吗?
    这足够了吗?
    您是否建议添加额外的电阻/电容以防止嘈杂环境?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    14欧姆电阻位于 SoC 内部、这就足够了。 您应该密切注意传感器板和 EVM 之间的接地问题。 这通常是电源接地造成的问题。 交流/直流电源模块通常提供一个浮动接地、该接地不通过电源接地。 这可能会在 EVM 上的接地端和由不同电源供电的电路板上的接地端之间产生电压差。 如果传感器板上有主接地、我建议您将一个高低阻抗连接到 EVM 上的数字接地。 重型导线通常足够好。 如果传感器板上的模拟接地与常规接地相同、则该导线具有与 DNI 电阻器相同的用途、但将为组合系统提供更稳定的接地。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Bill 为我们提供了有关接地问题的时间和指导。 我们将考虑您的建议。