This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:XGCONF 的驱动程序设置问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666608/ccs-processor-sdk-am335x-driver-settings-issue-with-xgconf

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

这个标题是显而易见的。 基本上、如果我打开 main.cfg 文件、我找不到任何用于 I2C、SPI、UART 等的驱动程序设置。使用 XGCONF GUI、即使它们是用 main.cfg 编写的。

我使用的是 BeagleBone Black、搭配"processor_sdk_rtos_AM335x_4_02_00_09"和"CCS 版本7.4.0.00015"、我将使用"rtos_template_app_AM335x_A8"演示。

在我的菜单中、我看到以下内容:

在互联网中搜索时、我发现了以下内容:

我缺少什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    该驱动程序配置仅适用于某些 MCU 器件(例如 TM4C、MSP430等)。 它不适用于 AM335x 器件。

    我将让其中一位 TI 处理器人员听到有关如何在 AM335x 器件上管理驱动程序的提示。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答。
    我有另一个问题、因为 XGCONF 将不会立即运行。

    关于为每个模块(GPIO、UART 等)调用的可能函数、我在以下 pdf 中找到了相关信息:
    www.ti.com/.../spruhd4m.pdf
    此外、我发现从以下文档开始使用软件非常有用、以便创建示例项目:
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    但是、我在任何地方都找不到有关如何手动编写 main.cfg 文件的信息。 请给我启迪吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davide、

    请观看此 TI_RTOS 培训系列、该系列全面涵盖了许多组件。 希望这对您有所帮助。
    training.ti.com/ti-rtos-workshop-series-4-10-ti-rtos-configuration

    Lali